This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102建议原理图

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857891/txb0102-txb0102-recommended-schematic

器件型号:TXB0102

您好!

客户要求提供 TXB0102的推荐原理图(VCCA=1.8V,VCCB=3.3V)

请提供建议、谢谢!

此致、

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、

    数据表包含一个应用图来帮助实现这一点。 还有布局指南。