This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV74A:如何为^CLR 设置 Tdelay?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV74A, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855565/sn74lv74a-how-to-set-tdelay-for-clr

器件型号:SN74LV74A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74

大家好、

我认为、当启动时 PRE = CLR = H 时、SN74LV74A 将进入不稳定状态。 为避免这种情况、我想在 CLR 引脚处添加一些延迟电路。

-我的理解是否正确?

- CLR 处的延迟建议值是多少?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果触发器未初始化、则输出状态稳定但未知;请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    您可以使用延迟电路在一段时间后将 CLR 上拉为高电平。 Δv、您必须注意不要超过 Δt μ V/μ s 规格;如果您使用 RC 延迟、则可能需要添加具有施密特触发输入的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、输出未知、不是不稳定的。  

    这是一个有关触发器的逻辑分钟视频、它在 CLR 引脚上有一个示例电路、您可以看到类似的形式。 我还可以建议使用 SN74HCS74吗? 此器件具有施密特触发输入、因此您无需使用此外部缓冲器、但只需使用 RC 无源组件即可解决此问题。

    https://training.ti.com/convert-momentary-switch-toggle-switch?context=1134826-1139263-1136772

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。    对于 CLR 的 PRE (或 VCC)是否有任何特定的时序建议?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 有关 PRE 和 CLR 的建议、并在视频中提及。 您可以直接将 PRE 连接到 Vcc、而另一个则通常希望使用施密特触发缓冲器以延迟驱动 CLR、以避免输入端出现慢速信号。 这就是为什么我推荐 HCS 系列器件的原因、因为它在输入端内置了施密特触发缓冲器。

    谢谢!

    卡兰