This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC125:结至电路板结至外壳的热阻和最高结温。

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854855/sn74alvc125-thermal-resistance-junction-to-board-junction-to-case-and-maximum-junction-temperature

器件型号:SN74ALVC125

您好!  


我正在寻找此组件的最高结温。  

我还在寻找结至电路板的热阻以及结至外壳的热阻。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否向我提供您想了解的封装? 在您告知封装后、我将提交热性能申请、通常需要2周。

    这是有关最高结温的常见问题解答。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 DGVR 封装。

    谢谢!
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    给你!

    谢谢!

    卡兰