This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:器件放置是否重要?

Guru**** 2975780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857875/sn74axc4t245-does-part-placement-matter

器件型号:SN74AXC4T245

通常而言、在决定电压转换器组件(例如 SN74AXC 系列)的放置位置时、我需要记住什么? 是否应将其放置在更靠近低压网络 IC 的位置、以使其对压降的承受能力更低? 它是否应靠近驱动器 IC 放置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、只要您没有注意到电源上的大压降、就不需要记住这种情况。 通常、您预计电源上会出现大约5%的压降、但具有旁路电容器有助于降低电源上的噪声。 我建议您将所驱动的 AXC 器件放置在附近、以避免长传输线路影响。

    我们有这个旧的逻辑设计指南:  

    它的某些部件内容可能有点过时、但一般概念仍然适用。

    谢谢!

    卡兰