This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:所有引脚电压低

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857707/txb0108-all-pins-voltage-is-low

器件型号:TXB0108

你好

我的客户使用 TXB0108、默认情况下 I/O 引脚电压为高电平、连接 TXB0108时、除 VCCA/VCCB/OE 外的所有引脚电压均为低电平、您认为会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不详细了解您将引脚驱动到的位置、我无法说出可能发生的情况? 输入端是什么侧、输出端是什么侧? 输出的驱动要求是什么? 您是否主动驱动输入? TXB 上没有默认状态、它是无源转换器、因此我看不到它有足够的强度来保持低线。

    谢谢!

    卡兰