This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:终端电阻器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857755/sn74axc4t774-termination-resistor

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我对该器件 SN74AXC4T774的端接电阻有疑问。

我的设置是:FPGA 至 SN74AXC4T774。

方向:双向

带宽:50-100MHz

我的问题:是否需要在 FPGA 的 I/O 上添加一个33R 端接电阻器? (用于反射、信号完整性?)

是否还需要在电平转换器(FGPA 侧)的 I/O 上添加一个33R 端接电阻器?

感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rongpeng、

    这并非总是必要的、我看到很多设计没有它们就能实现。 我始终建议在设计中串联添加0欧姆电阻器、以防您遇到反射问题、添加这些电阻器会更容易。