This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:OE 引脚连接

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857752/sn74lvc8t245-oe-pin-connection

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

是否建议将 OE 引脚上拉至 Vcc?
通过将 OE 引脚连接到 GND 是否存在加电和断电问题?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    是的、如果要禁用器件、则必须上拉至 Vcc。 如果您要求器件以高阻抗方式加电、则建议使用弱上拉电阻器上拉至 Vcc、并且器件可通过外部驱动器将引脚驱动为低电平。 如果不需要这种情况、并且不需要使能引脚、则只需将其直接接地即可。

    谢谢!

    卡兰