This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:TXS02324 SIMIO 配置

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857599/txs02324-txs02324-simio-configuration

器件型号:TXS02324

您好、E2E、

数据表显示、SIM IO 引脚上有内部上拉/下拉电阻器、如下所示。

1.我是否需要为 SIMIO、SIM1IO、SIM2IO 添加额外的上拉电阻器?

2.如果 需要额外的上拉电阻器、是否将其上拉至 VDDIO?

3. 您建议的上拉电阻值是多少?

请参阅随附的原理图、并提出您的建议、谢谢!

e2e.ti.com/.../8AC77NGGD_5F00_1A1G_5F00_191002_5F00_TI.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    该器件的优势是不必使用外部上拉电阻器进行电平转换、因此您不必添加任何额外的上拉电阻器。