This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74FB2040:端口 B 的数据表解释

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857511/sn74fb2040-datasheet-interpretation-at-port-b

器件型号:SN74FB2040

你(们)好

 SN74FB2040的说明显示、 当 OEB 为低电平、OEB 为高电平或 VCC 小于 2.1V 时、B 端口关闭。

但函数表显示、当 OEB 为低电平时、数据从端口 B 传输到 AO 端口。

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我相信数据仍会在内部反馈给 AO。 这可以在功能方框图中看到。 但是、该数据由于被禁用、不会显示在 NB 输出上。