This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G08:输出引脚#39;s 电流消耗

Guru**** 2969680 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857578/sn74aup2g08-output-pin-s-current-consumption

器件型号:SN74AUP2G08

尊敬的团队:

我的客户希望在 其系统设计中使用 SN74AUP2G08。 但它们担心输出电流消耗。

他们认为 mA 电平对于他们的系统来说太大了。 UA 级别应该更好。  

那么、您知道什么情况会导致如此高的电流消耗吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值未指定电流消耗。 他们说、连接到输出的外部负载可以达到多大。

    芯片 µA 的总电流消耗被指定为 ICC、在最坏的情况下(极端温度)为0.9 μ A。