This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT399T:选择引脚(S)标准电压电平

Guru**** 2972280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857508/cy74fct399t-select-pin-s-standard-voltage-level

器件型号:CY74FCT399T

你(们)好

Select 引脚的标准逻辑电平是多少? 这个引脚标准逻辑电平是否可被视为正常数据输入信号?

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入使用相同的电压电平、并且与 TTL 兼容(0.8V/2V)。