This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4521B:CD4521B 的使用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4521B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857403/cd4521b-usage-of-cd4521b

器件型号:CD4521B

我发现 CD4521B 的数据表不足以理解它的工作原理。 是否有任何其他数据或应用信息可以帮助我更好地理解它?

具体而言、我正在尝试设计一个电路、该电路将在几分钟到一小时左右的时间内产生正脉冲。 我计划使用一个公共时钟信号来建立其中的许多电路。

感谢您提供的任何帮助。

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    遗憾的是、这些是从 Harris 收购的旧器件、我们没有太多内容。 但是、如果您想向我询问有关该器件的具体问题、我可以帮助您或找到回答该问题所需的帮助。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您会在空闲时使器件保持复位状态。 当 Q24输出变为高电平时、您会再次进入复位状态。

    具体如何控制长度并触发脉冲的开始?

    如今、该问题将通过微控制器得到解决。