This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:原理图双校验

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857252/txb0102-schematic-double-check

器件型号:TXB0102

你(们)好

请帮我仔细检查原理图、该原理图 旨在实现:

第一个信号:VIN 3.3V 转换为 Vout 5V。

2. 第二个信号:输入电压5V 转换为输出电压3.3V

此致、

黄威斯利

电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个标记为"B1"的引脚。 但是、否则它看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    根据您所展示的内容、原理图看起来很好。 如果不了解有关您的工作条件的更多信息、例如输入/输出信号、被驱动的器件、信号频率、线路上的上拉或外部组件或任何时序要求、我无法确认工作情况。 假设您在建议的条件下运行器件、原理图将正常工作。

    谢谢!

    卡兰