This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:此器件能否运行8个 LED?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856973/sn74axc8t245-can-this-device-run-8-leds

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

我在新设计中将此 IC 用作纯电压转换器。 阅读其评估板的文档、我看到一个应用是1.8V GPIO 的 LED 驱动器、非常整洁。

是否可以/建议驱动多达8个 LED? 流经 LED 的总电流远低于数据表中规定的50mA 最大电流。

这就是我试图做到的精确度。 是否可取?

谢谢一百万。

此致、