This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:逻辑论坛

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV08A, SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856814/sn74lvc08a-logic-forum

器件型号:SN74LVC08A
主题中讨论的其他器件:SN74LV08A、

大家好、  

请客户提供以下帮助:  

器件:SN74LV08ADR (2输入与门)

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv08a.pdf

当电源(Vcc)为零伏时、输出状态是什么?

例如、是高阻抗输出、还是有体二极管可以提供一些低输出 Z

提前感谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV08A 具有部分断电(Ioff)保护。 其绝对最大额定值表明、您可以在断电状态下对输出施加高达7V 的电压、即高阻抗。

    SN74LVC08A 没有 Ioff。 输出电压的绝对最大额定值始终为 VCC + 0.5V、这意味着输出和 VCC 之间有一个二极管。