This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:SPI 并行配置问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, SN74LVC2T45-Q1, SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856690/txb0104-q1-question-for-spi-parallel-configuration

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-Q1、 SN74LVC1G17-Q1

大家好、

您能否确认 TXB0104-Q1是否适用于 以下配置的 SPI 接口?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果走线不长、并且没有任何强上拉/下拉电阻器、这将起作用。

    对于类似这样的单向信号、更稳健的解决方案是将 TXB 替换为单向或方向控制转换器、例如用于升压转换的 SN74LVC2T45-Q1和用于降压转换的 SN74LVC1G17-Q1。 (对于5V 电压、单个器件中不存在这样的转换器。)

    应该没有一些芯片选择信号吗?