This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS156:具有集电极开路输出放大器的3线至8线解码器;采用 TSSOP 封装

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855945/sn74als156-3-line-to-8-line-decoder-with-open-collector-output-in-tssop-package

器件型号:SN74ALS156

您好!

我们正在寻找具有集电极开路输出和 TSSOP 封装的 SN74xx138 (3:8解码器)替代产品。

我们有这样的东西吗?还是计划中有这样的东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、  

    您能否提供电源电压。 如果不提供一个系列、我就不知道要尝试达到什么电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、它是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    遗憾的是、我们似乎没有支持3.3V 工作电压的具有该功能的器件。