This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:当 VCC=0V、A=1.6V、B=0V 时、输出=1.6V。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855811/sn74lvc1g08-output-1-6v-when-vcc-0v-a-1-6v-b-0v

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

客户发现、在稳定饱和条件下、当 VCC=0V、A=1.6V、B=0V 时、SN74LVC1G08输出=1.6V、并想知道原因。  

启动时、3V3_DL=0、RESET#_CY7C65120=1.6V、RESET#_DL6950=0V、客户发现 RESET#=1.6V。  

我在 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/723607上阅读博客、1G08是一款没有正钳位二极管的器件。 因此、我认为它与正钳位二极管无关。

此外、对于 Ioff 特性、您能否帮助解释 当 VCC=0V 时、输出状态是什么? 对于博客中的升压示例、您可以帮助解释更多内容吗?    

谢谢。

此致、

文晓鹏

xiaopeng-wen@ti.com