This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5406:JM38510/00801BCA 和 M38510/00801BCA 差异

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856476/sn5406-jm38510-00801bca-and-m38510-00801bca-difference

器件型号:SN5406

您好、E2E、

你好。

我们的客户想知道器件型号 JM38510/00801BCA 和 M38510/00801BCA 之间是否有任何差异。 从我们的初始检查来看、封装、工作温度和铅/焊球涂层都是相同的。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    这些是相同的器件。

    有2个可订购的名称、因为这是使 JM38510的斜线表不正确以映射到正确的 M38510的解决方案。

    使用的最佳器件型号是不带 J、但它们是相同的。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水