This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:启动时 Q0的状态

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855886/sn74lvc1g74-state-of-q0-when-start-up

器件型号:SN74LVC1G74

大家好、

我的客户正在使用 我们的 SN74LVC1G74 、现在他们有一个问题需要了解、您可以在这方面提供帮助吗、谢谢!

启动时、PRE=CLR=H、CLK=L、Q 和 Q0的雕像是什么? 因为我们无法确定输出的上一个像。 谢谢。