This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:Vi 和 Vcc 之间的关系

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855862/sn74lvc1g08-relation-between-vi-and-vcc

器件型号:SN74LVC1G08

各位专家:

我们使用的器件如下所示。

Vi = 3.3V

VCC = 1.8V

就数据表而言、没有定义 VI 和 Vcc 之间关系的规格。 我们是否可以考虑允许使用上述使用模式?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 VCC 如何、建议的工作条件都允许高达5.5V 的输入电压。 LVC 输入可过压。 这是允许的。