This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:请求 LSF-EVM PCB 文件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854774/lsf0102-request-for-lsf-evm-pcb-file

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF-EVM

尊敬的 Tis:

请提供 LSF-EVM PCB 文件吗?

BR

Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我已将此主题分配给我们的翻译专家。 他将能够为您提供这些文件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    用户指南概述了 LSF-EVM 的原理图和布局。 您需要电路板布局文件的任何特定原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们需要检查我们的产品布局。 SCL&SDA 之间存在串扰。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    布局通常显示在用户指南中、但正如我在 LSF-EVM 用户指南中看到的、它未更新。

    我可以将其发送到您的电子邮件地址。