This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC374A-Q1:输出电压容差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855748/sn74lvc374a-q1-output-voltage-tolerance

器件型号:SN74LVC374A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125-EP

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户询问 、当 输出为三态时、SN74LVC374AQPWERP 和 SN74LVC1G125-EP 是否能够在输出引脚上耐受11伏电压、最大电压为120us。

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    输出端具有11V 电压会损坏器件。 除了 FET 外、器件内部还有许多其他组件、这些组件将因输出端的11V 电压而损坏。 120us 也被视为输出上11V 的"很长"时间、并且有足够的时间造成损坏。

    谢谢!

    卡兰