This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:验证 TI 器件的过时产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B, SN74HCS02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855398/cd4093b-verifying-obsolescence-of-ti-part

器件型号:CD4093B
主题中讨论的其他器件: SN74HCS02

您好!

在我们的公司中、我注意到该部件已停产。 我需要先验证这一点、然后再继续更换它。 我联系了两位不同的 TI 代表来尝试并确定这一点。 他们将我转至 E2E 社区。 我们将此器件用作裸片。 下面是我的问题摘要:

1. CD4093B 是停产还是 NRND? 换言之、它是否已过时? 在哪里可以找到即将停产的 TI 器件的更新列表?

2.在我们的内部装配图中、我看到该部件是以裸片形式使用的。 其中一名 TI 员工告诉我、您将无法以裸片形式销售器件。 考虑到我在我们的意向文档中清楚地看到部件是裸片形式、有人可以详细说明这一点吗?

3.建议更换此部件的部件是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arrian:

    我们没有此器件或产品系列的 EOL 或 NRND 计划。 CD4k 是唯一支持高达20V 逻辑电平的逻辑系列。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货再留出了6个月的交货周期。

    2.您能告诉我这款器件是在哪一年以裸片形式购买的? 这最初是一个 Harris 器件、后来被 TI 收购。 此产品不能以裸片形式销售。  

    3.我需要知道您的工作电压是多少? 如果您的工作电压低于5V、我推荐使用 SN74HCS02。

    谢谢!

    卡兰