This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:QSPI 电压转换的最佳选项

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855266/lsf0108-best-option-for-qspi-voltage-translation

器件型号:LSF0108
Thread 中讨论的其他器件:TXB0106

您好!

我正在考虑将 LSF0108RKS 用于 QSPI 事务、但我想知道这是否是最佳选择。

QSPI 接口将位于3.3V 控制器和1.8V SPI 闪存之间。

QSPI 的工作方式是、首先、控制器将拥有第一个字节的4条数据线(IO[3:0])。 在第一个字节之后、从器件将控制4条数据线。 我们将以25MHz 的频率运行该总线。

这是用于此应用的最佳器件(并且可以正常工作)吗? 是否有更好的选择?

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

此致、
Prathik