This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:器件断电与禁用输出

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854913/sn74axc4t774-powering-down-device-vs-disabling-output

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我希望能够从使用此器件上的引脚作为 IO 和 Hi-Z 进行切换 当我使用 OE 将引脚置于 H-Z 中时、引脚的行为是否与器件断电有任何不同?

换言之、如果我可以断电、器件的信号会看到与使用 OE 将引脚置于高阻抗状态相同的阻抗?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioff 和 IOZ 规格完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢 Clemens 的帮助!

    正如 Clemen 所说的、当输出被禁用时、高阻抗的两个规格与电源为0V 时相同。  

    输入始终处于高阻抗状态、但通过 OE 引脚禁用器件也会使输出具有高阻抗。

    谢谢!

    卡兰