This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:对于 Vcc 范围、'数据保留仅和#39;意味着什么?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854972/sn74lvc1g125-what-does-data-retention-only-mean-as-a-condition-for-vcc-range

器件型号:SN74LVC1G125

 您好!

 在数据表的电气特性中、我可以看到 Vcc 电源电压的两个条件。    仅限操作和数据保留。  Vcc 范围是不同的。

"仅数据保留"是什么意思?为什么它只有1.5V 的最小值和最大值限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "数据保留"意味着器件保持其当前状态。 换言之、如果输入保持其旧值、则确保输出保持驱动相同的值。 (如果 VCC 低于1.5V、则输出可能随机切换、或根本不驱动任何电压。)

    低于1.65V 时、不能保证器件完全运行、即当输入值发生变化时、输出可能无法正确切换、或者在指定时间内无法切换。

    "数据保留"范围将"工作"范围扩展到较低的电源电压。 根据您的观察方式、隐含的最大值为1.65V (因为在该电压下、器件开始工作)或5.5V (因为器件能够在整个范围内保持数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你。 尊敬的~。  

     我很清楚。