This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:旁路缓冲器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854892/sn74lvth125-bypass-buffer

器件型号:SN74LVTH125

其中一个四路缓冲器的输入/输出网络名称错误地命名为相同、导致该缓冲 器的输入/输出短接在一起。  只需通过提升缓冲器的输出使能、缓冲器就可以被旁路并且仍然被使用(不是作为一个缓冲器而只是旁路)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 为高电平时、输出驱动器被禁用、且输出引脚基本上为开路。 因此、这是完全可以的。