This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:发生振荡

Guru**** 2760345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/854609/sn74ahc08-oscillation-occur

器件型号:SN74AHC08

大家好、

正如您在下面回复的主题、SN74AHC08具有施密特触发输入、范围为200mV。

但仍将其与您的帖子混淆、当 VCC=3V 时、VIL 和 VIH 为1.5V 和1.7V。

在 SN74AHC08数据表中、VIL 和 VIH 为0.9和2.1V、介于0.9~2.1V 之间、它们未知或是施密特触发范围、因为我无法从数据表中看到规格?

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/852977/3154580#3154580

此外、对于 SN74AHC08、其工作条件和波形如下所示。

您可以看到 Y 振荡。

如果在通常情况下甚至不超过绝对最大额定值、这是否会导致 SN74AHC08损坏?

VCC=3.3V

A 是黄色波形(SR 小于数据表最大值)、B 是3.3V。

Y 是蓝色波形。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt 的 Δv 条件将 μ V/μ s (输入转换上升或下降速率)限制在100ns/V 以下 该曲线更慢。

    要引用上一个报价:

    如果处理上升和下降时间显著延长的信号、则应使用专门开发的施密特触发器、例如 SN74AHC (T) 14。 这些组件在 VCC = 5V 时具有大约800mV 的较大迟滞、因此可以处理速度非常慢的边沿、而不会出现任何问题。