This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:输入要求是什么?

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853030/sn74lv4t125-what-s-the-input-requirement

器件型号:SN74LV4T125

您好!

我的客户正在使用 SN74LV4T125进行1.8V 至3.3V 的转换。 并发现在某些电路板中、1.8V 输入将降级至大约1.0V。  

输出通过一个0欧姆电阻器连接到 MCU 的 IO 端口。 无论我们焊接或解焊0欧姆电阻器、这种现象都是相同的。

它大约每1000个电路板发生一次。

没有有关此器件输入驱动电流要求的数据。

我想知道为什么1.8V 会降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有高阻抗输入、不应拉/灌入任何明显的电流。

    我想器件已损坏。 (您能否检查输入阻抗?) 此类损坏的最可能原因是过压(信号边沿过度振铃或 ESD)。

    什么连接到 SN74LV4T125的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是来自 EPOS 屏幕的 TP (触摸面板)信号。

    TP 信号连接到模拟开关、然后连接 到 SN74LV4T125的输入端。

    请您解释一下我们的器件是如何工作的? 比如输入结构、它如何转换电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 CMOS 输入器件的示意图。 检查受损器件的输入阻抗。 如果不是对地的高阻抗、则某些 ESD 事件或数据表规格之外的其他用法会导致器件损坏。 电流不会流入器件。 它从 Vcc 引脚流入输出、这就是器件电平的变化方式。 如果器件未损坏、您需要更换电路板上的器件并查看电路板是否有损坏。  

    谢谢!

    卡兰