This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:静电参数

Guru**** 2930330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853780/cd4093b-electrostatic-parameter

器件型号:CD4093B
主题中讨论的其他器件:SN74HCS00

您好,团队

我的客户在使用 CD4093BM 时需要知道静电参数、数据表中未提供该参数。 您能不能帮助提供参数值。 谢谢你。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您是否在询问 ESD? CDM 为1kv、HBM 为2kV。

    其次、如果您未将 CD4k 器件用于其20V 电源范围、我建议您转到我们的新 SN74HCS00器件。 这是一款新发布的器件、其运行规格要好得多。 数据表中列出了其 ESD 值。

    谢谢!

    卡兰