This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:最小传播延迟

Guru**** 2936930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853975/sn74lv1t126-minimum-propagation-delay

器件型号:SN74LV1T126

大家好、

您能否在整个温度范围内为 VCC = 3.3V 提供有关最短传播延迟时间的数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    您能否澄清为什么该值对您来说很重要? 通常、只有最坏情况下的最大传播延迟才最重要、因为这会导致设计中出现的问题最大。

    由于这个器件在整个温度范围内并未规范一个最小 tpd、我将把典型值取为最小值作为一个保证值。 实际最小值通常约为0.5ns 至1.5ns。

    谢谢!

    卡兰