This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:标准逻辑电平

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853795/lsf0204-standard-logic-levels

器件型号:LSF0204

尊敬的 TI 团队:

我们在 项目之一中使用 LSF0204RU。 您能不能帮助我找到      相同的直流逻辑电平(VOH、VOH、VIH 和 VIL)电平。 对于开漏情况、我们可以考虑上拉值、但在推挽情况下、如何计算这些值。 根据我对 不需要推挽应用上拉的理解。 在推挽应用中、我使用此器件将3.3V 转换为1.8V、将3.3V 转换为1.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有数字输入或输出。 当任何 I/O 低于 Vref_A 时、MOSFET 打开并连接 A 和 B 引脚。

    因此 VIL 为 Vref_A;VIH 为 Vref_A 加上阈值电压(约0.8V)。 VOL 是输入电压加上晶体管上的压降、即流经器件的电流乘以导通电阻。 VOH 由输出侧的上拉电阻器决定。 (输出侧始终需要一个上拉电阻器、除非使用非常慢的信号对 B 到 A 进行下行转换、在这种情况下、输出被钳位到大约 Vref_A。)