This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:使用超出绝对最大额定电压范围的 I/O 端口

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853959/sn74lvc1t45-using-i-o-ports-outside-of-absolute-maximum-voltage-rating

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我们有一个应用、其中 A/B 端口(外部暴露)可能会在稳定状态下上升/下降到高于/低于数据表中规定的最大值、例如、如果 I/O 在外部接线错误。

从数据表7.1中的注释(2)可以清楚地看出、只要我们将电流限制为50mA (大概是为了保护内部器件二极管)、I/O 引脚上的电压就可以降至-0.5V 以下:  

如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能超出输入和输出负电压额定值。

这对我们来说不是一个问题。 数据表中不清楚的是、我们是否可以向 I/O 引脚施加大于6.5V (或 VCC+0.5)的电压、并以相同的方式限制电流、确保安全。 这是否有原因不适用/为何与负向模式不同?

非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现可过压输入、没有连接到 VCC 的保护二极管。 如果施加大于6.5V 的电压、栅极隔离可能会永久损坏。

    为了保护输入免受正过压的影响、您必须使用齐纳二极管或 类似的器件。