This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126DCKR 金线键合或铜线键合

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853594/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126dckr-gold-wire-bonded-or-copper-wire-bonded

器件型号:SN74LVC1G126

您好!

您如何判断此部件是金线键合还是铜线键合? 是否有有助于说明这一点的器件标识?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有部件标记可帮助说明此信息。 我看到这些器件可以用铜线或金线制成。 您是否有任何具体原因想知道使用了哪些导线? 两个器件仍将在相同的数据表参数内运行。  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到,目前正在就这一问题进行讨论。 请仅使用一种通信模式、因为它可以减少所做工作的重复性、并且只会延迟我们的响应。 我将关闭此主题、客户可以继续与我们的质量工程师交流、因为他们支持此问题。

    谢谢!

    卡兰