This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH126:SPI 缓冲器(60MHz)选择

Guru**** 2945300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853446/sn74lvth126-spi-buffer-60mhz-selection

器件型号:SN74LVTH126

大家好、

我的客户正在寻找 SPI (60MHz)缓冲器。  

最初、他们为 它选择74LVC125A、而我们建议 使用 SN74LVTH126 。

客户想知道如何评估 SN74LVTH126对 SPI 缓冲器的支持距离?

感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    "距离"是什么意思?

    我假设客户是指印刷电路板上带状传输线上的传播距离。 如果是这种情况、为了给出任何类型的答案、我们需要知道层叠、介电介电的介电常数、导体材料和厚度、布线宽度、 和布线的规划几何形状、端接技术和接收器特性以及每端的工作电压