This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出0.9V 的原因

Guru**** 2526630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853403/sn74lvc1g123-the-reason-of-output-0-9v

器件型号:SN74LVC1G123

使用 TI 的 sn74lvc1g123时遇到问题。 请帮我分析。 下图是电路。 输入提供上升沿、输出将保持大约0.9V 的电平、而不是脉冲。 请帮助分析原因是什么? 此外、芯片的电源电压为1.8V、输入上升沿的电压也为1.8V、新芯片的结果是一样的。 我们的电路设计是否存在问题?输出引脚连接无任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的主要原理图有什么问题。 "输出"处的负载是多少?

    如果可以、请提供示波器快照、其中显示引脚3 (CLR\)的输入、引脚5 (Q)的输出以及引脚7 (R/Cext)的信号