This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:OE 上的下拉电阻器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853336/txb0106-q1-pull-down-resistor-at-oe

器件型号:TXB0106-Q1

大家好、

下面我有3个有关 TXB0106-Q1用例的问题。

1) 1)我计划使用1.8V - 3.3V 电平转换。 首先为3.3V 上电、然后为1.8V 电压轨上电。

可以将1.8V 电压轨直接连接到 OE 引脚吗? 我放置了1Mohm 电阻器、但现在我正在考虑将其移除。

2) 2)建议在数据表中放置外部下拉电阻器。 是否有任何内部下拉电阻器?

如果是、该值是多少?

3) 3) OE 引脚的断电排序是否有任何限制? 例如、在 Vcca/Vccb 关闭之前必须将 OE 引脚拉低?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 1.8V 电源可以开路(悬空)、则1k Ω 下拉电阻器很有用。 如果电源在关闭时为0V、则不需要电阻器。

    没有内部下拉电阻器。

    对于 TXB 器件本身、没有电源排序要求(请参阅数据表的第10节)。 但是、如果 OE 引脚在电源不稳定的情况下仍然处于高电平、则可能会在 I/O 上看到错误的值。 如果电路无法处理该问题、则需要在此时下拉 OE。