This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406E:能否将此电平转换器用于 eMMC v5.0/v5.1标准?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853060/sn74avca406e-can-i-use-this-level-translator-for-emmc-v5-0-v5-1-standard

器件型号:SN74AVCA406E

我在一个应用中将 eMMC v5.0/v5.1芯片与 FPGA 连接。

我将 SN74AVCA406EZQSR 用作电平转换器。

我对该应用有点困惑。  SN74AVCA406EZQSR 是否支持 eMMC v5.0/v5.1标准。  SN74AVCA406EZQSR 的数据速率规格是否与 eMMC v5.0/v5.1标准匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望将此器件用于哪些数据速率规格? 我不确定 eMMC 标准是什么、如果您可以告诉我您担心哪些规格、我可以回答您的问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    在运行方面、该器件是 MMC 的特定应用。 但是、我们知道随着标准的发展、有各种要求。

    我附上了一个 ppt、该 ppt 可能对我们很有用、并希望能帮助您评估合适的器件和要求。

    请告知我们从电压电平到所需速度/数据速率、通道等的所有要求

    此处过滤了支持 MMC 的其他特定于应用的器件。

    e2e.ti.com/.../Right-Solution.pptx