This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在引脚1上获得19MHz 信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AHCT125, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852903/txs0108e-getting-19mhz-signal-on-pin1

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125、 LSF0108

各位专家:

我将用于4个 UART (波特115200)的 TXS0108E 用作5V 至3.3V 的电平转换器。

我在引脚1上看到大部分时间我接收到19MHz 时钟、不确定它来自何处、这使得 UART 能够在没有任何数据的情况下连续接收数据。

请帮我解决可能出现的问题吗? 我被阻止了:(

连接电路板片段。   

谢谢

Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边沿加速器、可在检测到 I/O 引脚上上升沿的开始时触发。

    我想您有较长的布线/电缆/连接器、会增加容性负载、从而导致振铃、这可能会被误检测为上升沿。 如果每个下降沿导致(false)上升沿、则会产生振荡。 如果您知道信号线的特性阻抗、则可以通过添加 串联电阻器来减少振铃、从而实现阻抗匹配。

    您可以将 TXS0108E 替换为 LSF0108、LSF0108没有边缘加速器(并且需要外部上拉电阻器)。 但是、当所有信号都以单向方式开始时、您还可以使用两‍个以5V/3.3V 运行的 SN74AHCT125来进行上行/下行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的宝贵反馈和建议。