This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:是否具有施密特触发输入

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852977/sn74ahc08-with-schmitt-trigger-input-or-not

器件型号:SN74AHC08

大家好、

SN74AHC08是否具有施密特触发输入?

我认为它没有 施密特触发输入、因为规格参数中没有∆VT。

只是想与您确认一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC/AHCT 设计人员指南 指出:

    当输入端出现缓慢上升沿时、器件内的振荡可能会由于高电压放大、晶体管的高截止频率以及主要来自封装的寄生元件而发生。 为了抑制该振荡器、一种施密特触发电路已经被集成到输入级中。 […] 输入端正沿和负沿上的开关阈值相差约200mV、输入电路具有施密特触发电路典型的迟滞特性。 AHC 器件的…特性如图2 μ H 所示

    输入电路中的迟滞仅用于可靠地处理压摆率小于10ns/V 的信号 当信号摆幅为5V 时、这对应于大约50ns 的上升和下降时间。 如果处理上升和下降时间显著延长的信号、则应使用专门开发的施密特触发器、例如 SN74AHC (T) 14。 这些组件在 VCC = 5V 时具有大约800mV 的较大迟滞、因此可以处理速度非常慢的边沿、而不会出现任何问题。