This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC273-SP:抗辐射数据?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170525/sn54hc273-sp-radiation-tolerance-data

器件型号:SN54HC273-SP

您好!

数据表指定了符合航天要求的辐射耐受度、但您能否解释或引导我了解涵盖此类航天级设备的认证过程以及抗辐射是否等同于耐辐射?

非常感谢、

宝石般的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    对于具有特定辐射容差的器件、它们将在数据表首页中包含该信息。 抗辐射并不意味着耐辐射。

    过去、许多航天级逻辑器件采用密封封装制造、但最终客户作为其系统的一部分而不是制造商进行了测试。 今天、我们测试了新的航天级器件、但逻辑产品系列中很少有-不包括 HC273。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    感谢您的快速响应。 这可能有点偏离主题、但根据您当前的测试程序、耐辐射通常具有更高的抗辐射能力和更严格的鉴定过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jewel、

    由于我支持的产品没有太多耐辐射选项、我无法肯定地说(我在 Logic 支持大约20、000种产品、其中只有6种具有辐射额定值)。 我认为"耐辐射"是指采用专门针对辐射的设计的器件、而"耐辐射"器件则属于并非专门针对空间而设计的器件类别、但能够承受少量辐射。

    我们提供了一些有关该主题的文档、这些文档可能有助于澄清:

    航天产品指南 

    了解 HiRel 级组件的质量等级 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的进一步说明!