This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNJ54LVCH244AFK 需要热阻抗值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852355/snj54lvch244afk-need-thermal-impedance-value

SNJ54LVCH24器件的数据表 仅列出了一些封装的热阻抗值。 SNJ54LVCH244AFK 封装是否有热阻抗值 ?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    遗憾的是、该数据目前不存在。  我将提交热建模请求。

    此过程可能需要两周才能完成。

    完成后、我将回复此帖子并提供结果。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    我只是想告诉您、我仍在等待建模团队的反馈。  

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    结果如下:

    Theta JA-High K :74.1    
    Theta JC,顶部   :47.7.    
    Theta JB        :47.9    
    磅/平方英寸 JT          :43.4    
    磅/平方英寸 JB          :48.3.    
    Theta JC,底部:7.9    

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水