大家好、
我的一位客户正在评估 TXS0108E 的新产品。
他们对此器件数据表有以下问题。 请给我回复。
问题1. 在 TXS0108E 数据表(文档编号:SCES642F)的绝对最大额定值表中、输入电压 Vi 对于 A 端口为4.6V、而对于 B 端口为5.5V 作为 maxMOM 值。
这些值似乎没有改变、这取决于 VCCA 和 VCCB。 换言之、 输入高于 VCCA 或 VCCB 的电压没有问题。
但在"建议运行条件"表中、VIH 最大电压为 VCCI (=输入信号侧的 VCC = VCCA 或 VCCB)。 此说明表明 VIH 的变化取决于 VCCI。
哪一项是正确的? 输入最大电压是否根据 VCCI 而变化? 或者不是?
问题2. 输入引脚(An、Bn)和 VCCI 之间是否有寄生二极管?
问题3. 在部分10.2.3应用曲线中的图12中 、观察到信号上升时序时的一些小过冲。 建议条件表显示输入 电压最大电压为 VCCI。
但是、由于寄生二极管在小过冲时未导通、是否允许小过冲(比 VCCI 高0.1~0.2V)?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。