This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:SN74LVC245APW 和 SN74LVC245APWR 都是相同的

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851546/sn74lvc245a-whether-sn74lvc245apw-and-sn74lvc245apwr-both-are-same

器件型号:SN74LVC245A

SN74LVC245APW 和 SN74LVC245APWR 在技术 规格和物理尺寸上是否相同。

当我们在 TI 数据表中验证时、两个器件型号的铅/焊球涂层不同。

请检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Cu NiPdAu"和"Cu Sn"是两个镀层选项(请参阅脚注6)。

    显然、封装试管的制造工厂/机器仅使用第一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个器件完全相同。 R 表示卷带、空白表示管。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们在 TI 数据表中验证时、两个器件型号的铅/焊球涂层不同。

    两个器件型号之间的任何技术变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们在 TI 数据表中验证时、两个器件型号的铅/焊球涂层不同。

    因此、我们进行了验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、制造一个零件的制造厂可能具有不同于其他制造厂的铅/焊球涂层选项。 不过、两种 PW 封装是相同的。 您可以查看 PW 封装数据表末尾的封装图。 只要器件在建议的工作范围内使用、TI 就保证两个器件在数据表规格内运行。  

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。