This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:逻辑论坛

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850569/sn74avc4t774-logic-forum

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

如  下图所示、我们使用 SN74AVC4T774PWR 电平转换器电路、发现输出无法正常工作。

在继续之前、检查并验证了指示。

我们发现 MISO 线路(引脚5)不起作用、并在检查 B3 (引脚12)上的输出时从 FG 注入了一个方波。

当输入频率为1kHz 且为3.2Vpp 时、输出端的逻辑状态没有变化。

因此、我在引脚5探测到注入频率的位置、发现波形与此类似。

:FG 探头和示波器探头同时保留在引脚5上。

下面是从 FG 直接到示波器的实际波形。

:-此处不涉及电路干预。 FG 与示波器的直接连接。

下图显示了 FG 的设置参数。

我们看到 Vpp 下降到实际设置的 Vpp。 电压电平似乎也存在偏移。  

这可能是我们在输出中看不到任何状态的原因。 它始终保持在高逻辑电平。

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    那么、除了 FG 和探针之外、没有其他任何元件连接到该引脚? 您的示波器是否设置为正确的终端? 您是否曾尝试换用另一个器件以查看当前器件是否可能因某种原因而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、探头设置为10x、更换芯片、不管问题如何仍然存在。  

    我认为信号发生器上的设置参数是正确的、并通过示波器进行了验证。

    用于 SPI 的端到端器件上的两个缓冲器是否会影响功能?

    谢谢你

    Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我们提供的每个逻辑器件都在封装前经过测试--器件离开 TI 时工作正常。 由于操作不良(ESD 冲击)或过压条件、可能会损坏它、但这种情况相对罕见。 它可能仍然工作正常、只是修复测试设置的问题。

    10x 不是端接类型、它是示波器探针信号输入的乘法器。

    如果您可以提供所有连接的完整图、包括每种类型的连接器和使用的电线、我可能会提供帮助。