This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:当两个器件 SN74HC595级联连接时、段器件在某些位中出现随机错误

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852404/sn74hc595-when-two-part-sn74hc595-cascade-connection-the-secord-part-has-some-randomly-error-in-some-bit

器件型号:SN74HC595

大家好、

我的客户使用两个器件 SN74HC595来驱动16位输出、但第二个器件输出始终存在一些错误。 它看起来是随机的。

原理图如下所示。

客户进行了一些调查、请参阅下图

1)绿色为 U4引脚3 (QD);

2)红色为 RCLK;

3)蓝色为 SRCLK;

4)黄色是 U3 SER 中的数据;

U4引脚3的唯一错误位是所示的蓝色箭头。 U4引脚3是16位串行序列的第5位;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SRCLR 引脚绝不用于将内部移位寄存器清零至已知状态。 我假设您在读取器件之前将所有这些位都推出。

    很难读取您的示波器快照、但您的 SRCLK 运行频率是多少? 在使用 RCLK 之前、您需要等待多少时间?

    我无法判断16引脚序列的第5位应该是什么。 在返回蓝色箭头指向的高电平之前、误差是否为低电平?

    您能否放大到错误发生的位置、并显示当时的 SRCLK 和 RCLK?

    干扰是否仅发生在该单个引脚上? 如果是、您是否尝试更换设备?

    该器件中发生了很多情况、我需要更多的答案才能开始找出问题所在。

    谢谢!

    卡兰