This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:寻找 OE 为高电平时输出低电平的替代方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74LVC1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852383/sn74lvc1g125-looking-for-an-alternative-which-outputs-low-when-oe-is-high

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97SN74LVC1G58

大家好、

如标题所示、我正在寻找一种引脚对引脚替代方案、当 OE 为高电平时输出低电平而不是高阻态。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们没有任何在 OE 为高电平时输出低电平的引脚对引脚器件。 但是、您能否在输出端放置一个弱下拉电阻器? 那么、当器件变为高阻态时、输出为低电平?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定在哪里未显示清洁剂的答案、但对于非引脚对引脚解决方案:

    您的目标是具有一个反相输入的与门。 这可以通过 SN74LVC1G58或 SN74LVC1G97来实现。

    谢谢!

    卡兰