This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:原理图审阅

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852314/txb0104-schematic-review

器件型号:TXB0104

尊敬的团队:

您是否对以下原理图有进一步的评论?


BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能用于具有上拉电阻器的信号线路(至少在唤醒时可能是这种情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    除了我们的器件、我在这里看不到很多设计、所以我不能做太多评论。 电源和使能引脚的使用看起来不错。 该器件始终处于启用状态、因此请确保在上电期间不会使用该器件进行通信。 确认线路上没有外部上拉电阻、这是一个推挽信号、否则需要注意确保满足 VOH 和 VOL 要求。 TXB 器件没有任何驱动强度、因此请确保布线长度尽可能小。  

    有关此器件的所有其他信息、请参阅以下应用手册:  

    谢谢!

    卡兰