This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:查找 SPI 电压转换器件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, LSF0204, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852098/sn74avc4t774-looking-for-a-part-for-spi-voltage-translation

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: LSF0204、 SN74AXC4T245、 SN74AXC4T774

您好!

似乎有几个部件可用于 SPI 电压转换。 LSF0204、TXB0204、 SN74AVC4T774等 我想了解实施特定用例的最佳方法是什么。 以下是我关注的问题:

  1. 我想避免信号完整性问题、如果这会导致问题、我不想添加上拉电阻器
  2. 我希望能够在3.3V 和1.8V 之间切换 A 侧信号、并始终在 B 侧转换为3.3V。
  3. 我希望 OE 连接至低电平时输出处于高阻态、而 OE_n 连接至高电平。

我考虑在单电源模式下使用 LSF0204、但随后需要在我的信号上使用上拉电阻器。

我考虑使用 SN74AVC4T774、但不相信它将为我提供在1.8和3.3之间切换的灵活性。

请提供建议。

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC4T774可在任意电压之间进行转换、即使它们恰好相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    如果您不需要在每个通道上改变方向、我认为最好的选择是 SN74AXC4T774或 SN74AXC4T245。 在1.8和3.3之间切换没有问题。 我假设您的问题是、您在更改输入电压时无法更改电源电压? 在这种情况下、我认为具有上拉电阻器的 LSF 是您的最佳选择。

    谢谢

    卡兰